请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28063 您好 TI,团队
适用于600W LED 电源 PFC 级的 UCC28063、MOS 规范为48A/600V TO247 2、
当°电压在-25 ̊ C 的低温下从108V 变为277V 时、会发生 PFC MOS 击穿。
请参阅随附的测试波形!
可以看出、开关期间、流过 MOS 的电流明显峰值、几个脉冲波形中的最大电流达到53.6A、超过 MOS 容差、会导致击穿。
我认为环路无法及时响应、导致电流不受控制、希望获得解决此问题的建议;
项目非常紧急、期待您的及时回复、谢谢!