This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:当输入108V 切换至277V 时、UCC28063驱动器出现问题

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035488/ucc28063-ucc28063-driver-problem-when-input-108v-is-switched-to-277v

器件型号:UCC28063

您好 TI,团队

适用于600W LED 电源 PFC 级的 UCC28063、MOS 规范为48A/600V TO247 2、

当°电压在-25 ̊ C 的低温下从108V 变为277V 时、会发生 PFC MOS 击穿。

请参阅随附的测试波形!

可以看出、开关期间、流过 MOS 的电流明显峰值、几个脉冲波形中的最大电流达到53.6A、超过 MOS 容差、会导致击穿。

我认为环路无法及时响应、导致电流不受控制、希望获得解决此问题的建议;

项目非常紧急、期待您的及时回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZCDx 引脚上可能存在过量噪声。  请尝试将 R37和 R38减小到33kΩ Ω、并将 C15和 C16增大到33pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我在23天内没有收到您的回复、因此我假设您已经解决了您的问题、我将关闭此问题。  如果您仍需要帮助、请打开新 TT。