This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:上电时序

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038358/tps68470-power-up-timing-sequence

器件型号:TPS68470

您好、先生、

我的客户遇到 MCLK 输出40MHz 的问题或没有任何输出。 他们对 上电时序有一些问题、如下所示。

1. TPS68470的数据表8.3.1中仅指定了3V3_SUS 和3V3_VDD,您能告诉我们详细的电源序列要求吗? 需要 I2C 上拉和复位引脚之间的时序?
2.当 I/O 电源在3V3_SUS 和3V3_VDD 之前完成时,以下上的电源序列会发生什么类型的故障?

SDA/SCL => RESET_IN => 3V3_SUS/3V3_VDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、团队正在研究此请求、并应能够在明天之前提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    为了跟进 Brandon 的评论、我正在确认此序列是否可接受:

    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038358/tps68470-power-up-timing-sequence ]SDA/SCL => RESET_IN => 3V3_SUS/3V3_VDD[/QUERP]

    通过"MCLK" 、我假设您是指 PMIC HCLK_A 和 HCLK_B 输出-如果我错了、请纠正我的问题。  

    1. 客户是否按照 EVM 用户指南第3.5.2节中的步骤启用40MHz 的 HCLK 输出?  如果没有、您能否分享客户使用的程序?

    EVM 用户指南的链接: https://www.ti.com/lit/ug/slvuaa8/slvuaa8.pdf

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户对您的问题回答如下。

    1.客户是否按照 EVM 用户指南第3.5.2节中的步骤启用40MHz 的 HCLK 输出? 如果没有、您能否分享客户使用的程序?

    ->我们已将其设置为19.2MHz、而不是40MHz。
    不过、NG PMIC 的输出为40MHz。
    或 NG PMIC 不输出 HCLK。
    有关步骤、请参阅主题"TPS68470:PMIC 出现故障"。

    当我们将设置从"PLL 乘法器"更改为"内部振荡器"时、NG 模块可以正常工作、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这说明了该过程或外部振荡器的问题。 我看不到您正在使用的 POSTDIV、XTALDIV 和 PLLDIV 值有任何问题。 但是、命令序列与 EVM 用户指南中的过程不匹配(请参阅第3.4.2节中的步骤1-10)。

    1. 首先、请重新组织 I2C 序列、以匹配第3.4.2节步骤1-10中的过程。

    如果该行为仍然发生:

    1. 您可以共享振荡器器件型号吗?  
    2. 您是否验证了 OSC_IN 和 OSC_OUT 引脚上的20MHz 振荡器输出?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    有关 I2C 上拉的另一个问题。

    在上电序列中、我们是否可以在 SDA (F5)和 SCL (G5)上使用3.3V 的单独上拉电源?

    这意味着上电序列如下所示。

    3V3_SUS、3V3_VDD 和单独的3.3V => IO_OUT 上电=>配置 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    请期待 EOD 明天回复。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、LDO_IO 输出用作 SDA (F5)和 SCL (G5)的 I2C 上拉电压。 出于好奇、此应用具有外部3.3V 上拉电压的原因是什么?

    我将检查在您描述的上电序列中使用外部3.3V 电源是否存在任何问题、并在明天提供更新。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户对您的问题回答如下。

    这说明了该过程或外部振荡器的问题。 我看不到您正在使用的 POSTDIV、XTALDIV 和 PLLDIV 值有任何问题。 但是、命令序列与 EVM 用户指南中的过程不匹配(请参阅第3.4.2节中的步骤1-10)。

    1. 首先、请重新组织 I2C 序列、使其与第3.5.2.2节的步骤1-10中的过程相匹配。=>我是否知道有任何副作用? 如果我们有一些命令序列与该过程不匹配、      

    如果该行为仍然发生:

    1. 您可以共享振荡器器件型号吗?  =>  20MHz.4P.12pf/30ppm.FujiCom.FSX3M 20.000000M12常见问题解答
    2. 您是否验证了 OSC_IN 和 OSC_OUT 引脚上的20MHz 振荡器输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    以下问题是否有更新?

    1. TPS68470的数据表8.3.1中仅指定了3V3_SUS 和3V3_VDD,您能告诉我们详细的电源序列要求吗? 需要 I2C 上拉和复位引脚之间的时序?

    2.当 I/O 电源在3V3_SUS 和3V3_VDD 之前完成时,以下上的电源序列会发生什么类型的故障?  (SDA/SCL => RESET_IN => 3V3_SUS/3V3_VDD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照 EVM 用户指南的步骤将消除不可预测的行为。 例如、在第8号中、您要向 PLLSWR 寄存器(地址0x09)的 SWR[1:0]域写入"保留"值(01)。 我也不确定第10号到第16号的目的。  

    感谢您提供振荡器器件型号和测量数据。 我看到客户可以选择 C31和 C32提供的12pF 负载电容。 但是、OSC_IN/OSC_OUT 引脚的电容也为7pF + CON_XTAL_C[2:0]。

    从18号开始、CON_XTAL_C[2:0]= 101 = 10pF。 因此、振荡器输出的总负载电容为12pF + 7pF + 10pF = 29pF。 在某些情况下、额外的电容可能会导致问题。 是否可以减小 NG 板上的负载电容以查看问题是否仍然存在?

    关于您在该流程中遇到的问题:

    1. 从器件的角度来看、I2C 上拉序列不是一个问题。 但是、应注意确保这不会与图像传感器的电源序列要求相冲突(假设菊花链 I2C 线路上拉至相同的外部电压)。  
    2. TI 尚未在早期置位 RESET_IN 时表征器件行为。 因此、不建议在3V3_SUS/3V3_VDD 之前将 RESET_IN 置为有效。 我将指出该引脚具有一个连接至3V3_SUS 的内部上拉电阻器、因此在上电时不会意外置位。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    从18号开始、CON_XTAL_C[2:0]= 101 = 10pF。 因此、振荡器输出的总负载电容为12pF + 7pF + 10pF = 29pF。 在某些情况下、额外的电容可能会导致问题。 是否可以减小 NG 板上的负载电容以查看问题是否仍然存在?

    =>是的、它仍然存在。 我们认为这个问题是在 NG 模块之后出现的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是 我根据您的表初步考虑的。 您是否尝试将 PMIC 和/或振荡器从 OK 模块交换到 NG 模块、以查看问题是否已解决(换句话说、A-B-A 交换)?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、这是 我根据您的表初步考虑的。 您是否尝试将 PMIC 和/或振荡器从 OK 模块交换到 NG 模块、以查看问题是否已解决(换句话说、A-B-A 交换)?

    =>是的、我们在 NG 上交换了 PMIC、而 OK 模块发现问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将振荡器从 OK 模块交换到 NG 模块时、是否有差异?

    接下来、请注意在应用3V3_SUS/3V3_VDD 之前不要将 RESET_IN 置为有效的建议。  

    谢谢、

    Gerard