您好、先生、
我的客户遇到 MCLK 输出40MHz 的问题或没有任何输出。 他们对 上电时序有一些问题、如下所示。
1. TPS68470的数据表8.3.1中仅指定了3V3_SUS 和3V3_VDD,您能告诉我们详细的电源序列要求吗? 需要 I2C 上拉和复位引脚之间的时序?
2.当 I/O 电源在3V3_SUS 和3V3_VDD 之前完成时,以下上的电源序列会发生什么类型的故障?
SDA/SCL => RESET_IN => 3V3_SUS/3V3_VDD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的客户遇到 MCLK 输出40MHz 的问题或没有任何输出。 他们对 上电时序有一些问题、如下所示。
1. TPS68470的数据表8.3.1中仅指定了3V3_SUS 和3V3_VDD,您能告诉我们详细的电源序列要求吗? 需要 I2C 上拉和复位引脚之间的时序?
2.当 I/O 电源在3V3_SUS 和3V3_VDD 之前完成时,以下上的电源序列会发生什么类型的故障?
SDA/SCL => RESET_IN => 3V3_SUS/3V3_VDD
您好、Henry、
为了跟进 Brandon 的评论、我正在确认此序列是否可接受:
[引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038358/tps68470-power-up-timing-sequence ]SDA/SCL => RESET_IN => 3V3_SUS/3V3_VDD[/QUERP]通过"MCLK" 、我假设您是指 PMIC HCLK_A 和 HCLK_B 输出-如果我错了、请纠正我的问题。
EVM 用户指南的链接: https://www.ti.com/lit/ug/slvuaa8/slvuaa8.pdf
谢谢、
Gerard
您好!
这说明了该过程或外部振荡器的问题。 我看不到您正在使用的 POSTDIV、XTALDIV 和 PLLDIV 值有任何问题。 但是、命令序列与 EVM 用户指南中的过程不匹配(请参阅第3.4.2节中的步骤1-10)。
如果该行为仍然发生:
谢谢、
Gerard
您好、先生、
客户对您的问题回答如下。
这说明了该过程或外部振荡器的问题。 我看不到您正在使用的 POSTDIV、XTALDIV 和 PLLDIV 值有任何问题。 但是、命令序列与 EVM 用户指南中的过程不匹配(请参阅第3.4.2节中的步骤1-10)。
如果该行为仍然发生:
您好、先生、
以下问题是否有更新?
1. TPS68470的数据表8.3.1中仅指定了3V3_SUS 和3V3_VDD,您能告诉我们详细的电源序列要求吗? 需要 I2C 上拉和复位引脚之间的时序?
2.当 I/O 电源在3V3_SUS 和3V3_VDD 之前完成时,以下上的电源序列会发生什么类型的故障? (SDA/SCL => RESET_IN => 3V3_SUS/3V3_VDD)
您好!
按照 EVM 用户指南的步骤将消除不可预测的行为。 例如、在第8号中、您要向 PLLSWR 寄存器(地址0x09)的 SWR[1:0]域写入"保留"值(01)。 我也不确定第10号到第16号的目的。
感谢您提供振荡器器件型号和测量数据。 我看到客户可以选择 C31和 C32提供的12pF 负载电容。 但是、OSC_IN/OSC_OUT 引脚的电容也为7pF + CON_XTAL_C[2:0]。
从18号开始、CON_XTAL_C[2:0]= 101 = 10pF。 因此、振荡器输出的总负载电容为12pF + 7pF + 10pF = 29pF。 在某些情况下、额外的电容可能会导致问题。 是否可以减小 NG 板上的负载电容以查看问题是否仍然存在?
关于您在该流程中遇到的问题: