主题中讨论的其他器件: LM5180
尊敬的 TI 团队:
我想问您 BSR052A BOM 的反激式二极管(snvr472.zip)。 我的客户制作了类似 LM5180EVM-DUAL 的电路板、他们发现反激二极管 US1DFA (ONSEMI)的输出电压为18V、但将 US1DFA 更改为 S1J (Vishay)时、输出电压通常为15V。 根据设计文件(snvr472.zip)、 BSR052A BOM 的反激二极管为 US1DFA (ONSEMI)。 请告诉我发生此问题的原因。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我想问您 BSR052A BOM 的反激式二极管(snvr472.zip)。 我的客户制作了类似 LM5180EVM-DUAL 的电路板、他们发现反激二极管 US1DFA (ONSEMI)的输出电压为18V、但将 US1DFA 更改为 S1J (Vishay)时、输出电压通常为15V。 根据设计文件(snvr472.zip)、 BSR052A BOM 的反激二极管为 US1DFA (ONSEMI)。 请告诉我发生此问题的原因。
此致、
您好、Timothy、
在我与客户进行检查时、即使输出的负载电流为200mA、输出电压也是18V。 我在下面附上了他们的原理图。 请检查并告诉我需要更改的要点。
e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_LM5180.pdf
此致、
您好 Jeffrey、
我建议您使用 LM5180快速入门计算器检查原理图。 看起来不错、只需检查以确保变压器磁放大电感正确且 SAT 电流为2A 或更高。 如果 Vishay 二极管导致转换器以18V 的齐纳钳位电平运行输出、则该二极管必须存在一些问题、这是非常耗散的。 当进行输出电压感应/检测以进行调节时、我们尚未测试该 Vishay 二极管或其接近零电流的特性。
此致、
Tim
您好、Timothy、
我检查了变压器的规格(Coilcraft 的 ZB1114-AL)、并连接了与 YA8916-BL 相同的规格。 请检查一下。
e2e.ti.com/.../ZB1114_2D00_AL_5F00_Coilcraft.pdf
此致、