This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-DUAL:BSR052A BOM 的反激二极管问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180EVM-DUAL, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040469/lm5180evm-dual-flyback-diode-issue-of-bsr052a-bom

器件型号:LM5180EVM-DUAL
主题中讨论的其他器件: LM5180

尊敬的 TI 团队:

我想问您 BSR052A BOM 的反激式二极管(snvr472.zip)。 我的客户制作了类似 LM5180EVM-DUAL 的电路板、他们发现反激二极管 US1DFA (ONSEMI)的输出电压为18V、但将  US1DFA 更改为 S1J (Vishay)时、输出电压通常为15V。 根据设计文件(snvr472.zip)、 BSR052A BOM 的反激二极管为 US1DFA (ONSEMI)。 请告诉我发生此问题的原因。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有组件是否与我们的 EVM 板相同或有一些更改?

    对于使用不同二极管的18V 和15V 输出电压、您知道负载条件是什么吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    根据输出钳位齐纳二极管、在空载时发生18V 电压。 只需加载10mA 或更高的输出、并检查其是否按预期稳定在15V。

    请注意、Vishay S1J 是600V 二极管、S1D 是200V 等效电压。 您甚至可以使用100V 二极管、具体取决于最大输入电压等

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    让我与我的客户核实一下、并告诉您验证结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    当您获得验证结果时、请告知我们。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    在我与客户进行检查时、即使输出的负载电流为200mA、输出电压也是18V。 我在下面附上了他们的原理图。 请检查并告诉我需要更改的要点。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_LM5180.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我建议您使用 LM5180快速入门计算器检查原理图。 看起来不错、只需检查以确保变压器磁放大电感正确且 SAT 电流为2A 或更高。 如果 Vishay 二极管导致转换器以18V 的齐纳钳位电平运行输出、则该二极管必须存在一些问题、这是非常耗散的。 当进行输出电压感应/检测以进行调节时、我们尚未测试该 Vishay 二极管或其接近零电流的特性。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    让我检查一下变压器的规格。 对于 Vishay 二极管(S1J)、输出电压为15V@400mA (负载 电流)。 因此、由于负载电流增加、变压器上的热性能比 Onsemi 二极管(US1DFA)高。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Jeffrey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我检查了变压器的规格(Coilcraft 的 ZB1114-AL)、并连接了与 YA8916-BL 相同的规格。 请检查一下。

    e2e.ti.com/.../ZB1114_2D00_AL_5F00_Coilcraft.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    变压器规格在30uH MAG 电感和2A SAT 电流下看起来很好。 感谢您的发送。 您还可以使用 LM5180快速入门计算器进行检查。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    正如您告诉我的、我使用 LM5180快速入门设计工具进行了检查、看起来不错。 还有其他检查点吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错、Jeffrey、谢谢。 这似乎与 LM5180双输出 EVM 非常相似。