This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T241W:封装信息确认

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038829/pth08t241w-package-information-confirm

器件型号:PTH08T241W

我需要有关将组件连接到焊料的2个焊盘的一些信息。 根据您的产品数据表(上面的附件)、哪一个看起来是锡和铜板?

1.如何将其连接到子 PCB (镍板蓝色?)
2.板的材料是什么? (我们不太确定这是否是镍)
3.板的作用是什么?  我用箭头指向的那个。 有2个板将焊球连接到您的组件
4.此类封装的验收标准或推荐的组装方法是什么。 如果我们遵循 IPC、我们是否可以假设器件为 BGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindong、

    我们正在尝试为您获取所需的信息。
    但这需要一些额外的时间。
    我将在9月29日星期三或更早的时候再回来。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    1. 右下角图片上的器件(器件型号)是什么? 了解这一点很有用、因此我们可以查看 ePOD 工程图、其中指定了 ePOD 右下角的材料。
    2. 需要上面#1的信息
    3. 蓝色类似于垫圈、用于将支架高度保持在一致的水平。
    4. 请参见附加文件。 这是插件产品(PIP)的高温焊接要求应用手册。 我会的
      建议以下各项。

    谢谢、
    Alejandro

    e2e.ti.com/.../0143.slta054a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Soldering-Pad-function-for-TI-_2800_Texas-Instrument_2900_.pptx

    已添加有关此查询的附加信息、请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    1. 根据两个器件的 ePOD、材料是相同的。 它们是不同的产品、因此封装团队对其进行了不同的设计。
    2. 它未连接到子 PCB。 垫圈保持最小的底部间隙。 它还可用作绝缘体、以将焊料保持在其预期位置。 请参见下图。
    3. 蓝色板为 FR-4玻璃环氧。
    4. 对于 PTH05050WAZ、图像中提供的间隙是不可接受的。 请注意、在时间0时、器件没有间隙。 请参见下图。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.了解蓝色垫圈是一种玻璃环氧树脂,作为绝缘体并保持间隙。 另请注意、蓝色垫圈与子板之间存在一些间隙。 但是、似乎有2个板(请参阅图片)、一个银板的直径稍小、连接到子 PCB。 我是否可以知道这是什么? 这是元件引脚的一部分吗?

    2.另请注意、左侧第一类焊点的间隙应视为有缺陷。 第二种类型如何? 请参见附加的图像。 应该存在差距、但不应该存在如此广泛的差距? 如果它们仍然与焊料完全连接、是否仍然可以接受?

    3.两种焊接接头的技术名称是否都有? 它们是否被视为一种 BGA 焊料? (这将有助于我们更详细地进行研究)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我没有看到随附的任何照片。 请提供图片以供审核。 与此同时,我已在内部与该小组联系,以获得进一步的意见。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是照片、请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    感谢您分享图片。

    1. 这是元件引脚的一部分。
    2. 应该没有间隙。 除法引脚焊接和间隙是由缺陷回流工艺造成的。 回流过程中未正确放置器件。 确保正确放置设备。 请勿将任何组件置于模块下方。 将组件留在焊盘顶部。 不建议使用任何工具来维持。
    3. 它不是 BGA 焊料。

    此致、
    Alejandro