This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3838:上拉电阻器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040709/tps3838-pull-up-resistor

器件型号:TPS3838

您好!

你好。

我们的客户希望使用 TPS3838。 数据表指出、最小上拉电阻值可计算为 V/50uA、但参考设计使用10K 电阻器上拉至3.3V。




现在、他们想知道应该将什么用作1.8V 的上拉电阻。 您能告诉我们吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    TPS3838是一款较旧的器件、其规格很好、但不如我们必须提供的较新产品好。  我们是否有可能推广我们的新产品、如 TLV840TPS3840TPS3899

    有关上拉电阻器计算、请参阅以下内容:

    (VDD - VOL)/IOL =上拉

    (1.8V - 0.4V)/1mA = 1.4k Ω

    满足 EC 表中0.4V VOL 规格的最小 Rpullup 为1.4k Ω。  这意味着任何大于1.4千欧的电阻都将符合 EC 规格。  因此、使用10千欧是一个很好的值。  

    我希望我已经回答了你的问题。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ben。 这对您有很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    没问题!  祝你好运!