请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3838 您好!
你好。
我们的客户希望使用 TPS3838。 数据表指出、最小上拉电阻值可计算为 V/50uA、但参考设计使用10K 电阻器上拉至3.3V。
现在、他们想知道应该将什么用作1.8V 的上拉电阻。 您能告诉我们吗? 谢谢你。
此致、
Cedrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cedrick、
TPS3838是一款较旧的器件、其规格很好、但不如我们必须提供的较新产品好。 我们是否有可能推广我们的新产品、如 TLV840、 TPS3840或 TPS3899。
有关上拉电阻器计算、请参阅以下内容:
(VDD - VOL)/IOL =上拉
(1.8V - 0.4V)/1mA = 1.4k Ω
满足 EC 表中0.4V VOL 规格的最小 Rpullup 为1.4k Ω。 这意味着任何大于1.4千欧的电阻都将符合 EC 规格。 因此、使用10千欧是一个很好的值。
我希望我已经回答了你的问题。
本