This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623-Q1:LM2623-Q1开关频率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623-Q1, TPS61089, LMR62014, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040649/lm2623-q1-lm2623-q1-switching-frequency

器件型号:LM2623-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61089LMR62014TPS61170

您好!

我目前正在其中一个设计中使用 LM2623-Q1、其要求如下:

-输入电压[6;8.4V]

-输出电压12V

-负载:<= 0.4A

我遵循了参考设计、但电容器 C3选择起来有点棘手。 我删除了它、以便它使用应用手册 AN-1221中的默认17%占空比。

由于数据表仅显示高达4.2V 的输入电压、因此选择正确的电阻器 R3也很棘手。 我使用了一个200k 的电阻器。

RF1为866k、RF2为100k、理论上应该会产生11.978V 的输出电压

实际上、我观察到输出确实达到11.98V 最小值、但摆幅高达12.6V。 我还看到开关频率非常低、大约为140kHz。

如果开关频率更高、纹波肯定会更小、但我不理解如何增加纹波。 我尝试减小 R3值、但没有任何有益的影响。

下面是原理图(参考标识符与数据表不匹配、抱歉)

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    如果可能、请选择 TI 更新的升压转换器 TPS61089、LMR62014、TPS61170。 这些器件更便宜且易于使用。

    对于 R3、C3选择、为特定应用电路选择正确的 C3电容器以获得适当的占空比是一个反复试验的过程。 C3产生的非线性效应取决于输入电压和输出电压值。 无法计算特定输入和输出电压值的正确 C3电容器。 最好通过反复试验来选择正确的 C3电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我一定会为下一次迭代选择另一个升压转换器。

    您的答案仅涉及占空比(这是数据表中的引用)、因为它不解释开关频率为何如此低。

    数据表针对 R3指出:

    通过选择 VIN 之间连接的外部电阻器(R3)来选择振荡器的开关频率
    和 FREQ 引脚。 请参阅典型特性中的图3、以选择 R3值以实现所需值
    开关频率。 高开关频率允许使用非常小的表面贴装电感器和
    电容器、从而实现非常小的解决方案尺寸。 TI 建议的开关频率介于300kHz 和之间
    2MHz

    使用200kOhm 电阻器和8.4V 输入电压时、I get 的开关频率是建议的最低设置的两倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您能否测量 SW 节点波形?

    请注意、您可能会注意测量正确的开关频率。  

    LM2623-Q1实现 了栅极振荡器控制方案、开关波形类似于 PFM 模式。 如需更多信息、您可以阅读数据表第7.3.1、7.3.2部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    软件节点范围屏幕截图没有问题。 您可以在下面找到它们。

    SW 引脚上的振铃非常强。

    好的、我想我理解您的意思。 但通过增加开关频率,开关电压的关断时间是否保持不变或也缩短了?

    如果不缩短、我想我唯一降低电压摆幅的解决方案是减小占空比。

    请告诉我您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您可以尝试降低占空比或开关频率、以便输出电压可能更平坦。  

    但您知道、在轻负载条件下、该器件肯定会像上面的波形一样工作:开关几个周期、然后停止开关、直到 Vout 小于目标电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我想我必须修改占空比或开关频率。 关于您对轻负载条件的评论、问题是 器件在输出电压低于目标电压之前未切换。 它在达到目标电压之前重新打开、并且纹波很大。 在第一个示波器捕获上、我假设它是0.81V (Vout 的6.1%)、这是一个数量级、高于数据表中提供的波形的大约"典型值"0.6%。

    我尝试根据数据表更改占空比和开关频率(R3用于更改开关频率、C3用于更改占空比)。 但我得到的行为与数据表完全不一致。

    通常情况下、C3容量的增加将导致占空比的增加。 R3为200kOhm 时得到以下结果:

    - C3 = 4.7pF ->占空比= 3.6%

    -C3 = 1pF ->占空比= 5.4%

    -C3 = 0 (已删除)->占空比= 12.8%

    更改 R 也没有帮助。 我得到的"最佳"是 R3 = 200k 且 C3 = 0

    Zack、您认为在较重的负载下摆动会变平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    对于升压转换器、SW 等于0V 的时间意味着主开关打开。 因此、占空比= TON/T、如下面的波形所示、这不同于降压转换器。  

    您能否与其他 C3共享这些波形?

    另一件事是:始终需要在输出侧放置一个与大容量电容器并联的陶瓷电容器。 在原理图中、C7是铝电解电容器吗? PCB 上是否有陶瓷电容器? 这也许不是帮助解决大纹波问题的关键点。 只是想提醒您。