主题中讨论的其他器件: TPS61089、 LMR62014、 TPS61170
您好!
我目前正在其中一个设计中使用 LM2623-Q1、其要求如下:
-输入电压[6;8.4V]
-输出电压12V
-负载:<= 0.4A
我遵循了参考设计、但电容器 C3选择起来有点棘手。 我删除了它、以便它使用应用手册 AN-1221中的默认17%占空比。
由于数据表仅显示高达4.2V 的输入电压、因此选择正确的电阻器 R3也很棘手。 我使用了一个200k 的电阻器。
RF1为866k、RF2为100k、理论上应该会产生11.978V 的输出电压
实际上、我观察到输出确实达到11.98V 最小值、但摆幅高达12.6V。 我还看到开关频率非常低、大约为140kHz。
如果开关频率更高、纹波肯定会更小、但我不理解如何增加纹波。 我尝试减小 R3值、但没有任何有益的影响。
下面是原理图(参考标识符与数据表不匹配、抱歉)
提前感谢您的帮助