This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44-Q1:构建的 Webench 设计无法正常工作

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032906/ucc28c44-q1-constructed-webench-design-is-not-working-properly

器件型号:UCC28C44-Q1

尊敬的 TI:

我已使用附加的 Webench 设计构建了该设计。 但控制器开关不正确。 我将获得 PWM 信号以将 V_GS (黄色信号)切换30us、然后在再次工作之前变为零20us。 红色信号是我的输出信号。 当我将负载从2.5 Ω 降低到2 Ω 时、PWM 将正确切换。 但这意味着输出电流为2.5A。 我的设计的输出电流为2A。

为什么 PWM 信号不能控制开关? 您能否帮助我了解电流模式为何不能正常工作?

此致

Emanuel Lemnitz

  e2e.ti.com/.../Transformer-Parameter-Design-56.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔

    在空载时如何? 很难判断这些波形发生了什么。 转换器似乎无法正常启动-您是否使用自举绕组进行启动? 在关断过程中、VREF (引脚8)的作用是什么?是否在引脚7上施加稳定的 VDD 电压? 此外、如果您尝试在 E2E 帖子中附加原理图、我只看到变压器设计、但没有原理图、这没什么可说的。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    VREF 为稳定的5V、VDD 为20V。 控制器与接地层的连接是否有问题? 我没有像数据表中那样连接 ignal GND 和电源(MOSFET 源极) GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃马纽埃尔

    如果您的转换器未通电、信号 GND 和功率 MOSFET GND 之间的电阻读数是多少? 它应接近0 Ω、如果不是、则在 GND 和 CS 电阻器底部之间至少进行硬接线连接、以形成 MOSFET 的源极。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的帮助! 我更改了信号 GND 连接。 但 MOSFET 仍无法正常开关。 在屏幕截图中、您可以看到 Vout (黄色)和 V_GS (紫色)。 在输出电压达到5V (需要5V 输出电压)之前、控制器的输出将一直切换、然后在40us 内停止切换并再次启动。 我还具有大约15W 的损耗。 所有这些都可能是变压器的问题吗? 我根据 TI 的建议连接变压器、我在 added.e2e.ti.com/.../3326.Transformer-Parameter-Design-56.pdf 上提供了该建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压。

    我确实在右侧 AWG 上使用了单个细分线、但不像 TI 推荐的那样使用多支架 HF 线。 这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔

    这种行为看起来像是反激式变压器的相位问题? 如果您使变压器自行运行、那么您当然应该验证绕组方向(点相位调整)是否正确。 您可以在实验室工作台上测量该值、方法是将函数发生器的低电压信号施加到变压器初级侧、并测量次级侧的相位。 如下所示。 否则、您可以使用 LCR 电桥测量绕组、磁化电感和漏电感。 一旦您确信变压器以正确的绕组方向正确构建、则验证 PCB 中的使用情况、以确认点位于正确的位置。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可能像您看到的那样、导线类型会导致关断。 检查控制环路-检查 PWM 控制器周围的 COMP、FB 和 CS、而不是仅查看 VOUT。