This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:输出电压从1V8下降到1V6

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034551/tlv62585-out-put-voltage-dropping-from-1v8-to-1v6

器件型号:TLV62585

 我们在 处理器板中使用 TLV62585PDRL 为 NXP 处理器 T1042和引导闪存器件 JS28F00AM29EWHA (NOR 闪存)供电、

在新的二进制加载时间内、由于未发生闪烁、输出电压从1V8降至1.6V、请告知原因是什么以及如何纠正此问题、如果需要、请告知需要的返工。

 这有点紧急、如果有人能快速提供解决方案、请表示感谢。

 谢谢

斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    您可以共享您的原理图吗?  您是否能够重新创建问题?

    如果您可以提供 EN、VIN、VSW 节点和 Vout 波形的波形、我们可以很容易地理解该问题。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

     您是否需要我们与您的问题相关的任何进一步帮助?

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我要关闭此主题。 如果您有任何与您的问题相关的其他问题、请在此处进行评论、以将其打开。

    此致、

    法赫恩