请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62585 我们在 处理器板中使用 TLV62585PDRL 为 NXP 处理器 T1042和引导闪存器件 JS28F00AM29EWHA (NOR 闪存)供电、
在新的二进制加载时间内、由于未发生闪烁、输出电压从1V8降至1.6V、请告知原因是什么以及如何纠正此问题、如果需要、请告知需要的返工。
这有点紧急、如果有人能快速提供解决方案、请表示感谢。
谢谢
斯里卡纳特