请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25600 你好。 我对 bq25600有一些疑问
1) 1) 我是否正确理解 VBUS 引脚既可以用作充电输入、也可以用作升压 OTG 输出?
2) 2)如果 PMID 引脚脱离升压转换器、我将其用于电源? 驱动该引脚的最大电流是多少? 1.2A? 当我将适配器插入 VBUS 引脚时、该引脚中会出现什么情况?
3) 我可以使用 VSYS 的最大电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
谢谢、
宁。