This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:BQ25600

Guru**** 2508245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040646/bq25600-bq25600

器件型号:BQ25600

你好。 我对 bq25600有一些疑问

1) 1) 我是否正确理解 VBUS 引脚既可以用作充电输入、也可以用作升压 OTG 输出?

2) 2)如果 PMID 引脚脱离升压转换器、我将其用于电源? 驱动该引脚的最大电流是多少? 1.2A? 当我将适配器插入 VBUS 引脚时、该引脚中会出现什么情况?

3) 我可以使用 VSYS 的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. VBUS 和 PMID 都有升压输出。 升压负载电流高达1.2A。 为了达到升压电流限制、升压负载应该被连接至 VBUS。
    2. 充电器是 一个3A 充电器。 它可以处理高达3A 的总电流、即充电电流和系统电流之和。 如果没有 SYS 负载、则最大充电电流可为3A。 如果没有电池、则最大系统电流可为3A。 请注意、最大输入电流限制为2.4A、充电器电流和系统电流也可能受输入功率的限制。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!