This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:电源管理论坛、

Guru**** 1445960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040472/lm5023-power-management-forum

器件型号:LM5023

HII...

我正在设计60W、19V 输出的交流/直流转换器、但在使用 LM5023在 PSpice for TI 中进行仿真后、PWM 控制器未开启。 该怎么办? A

请回复

谢谢、此致

Abhishek Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek  

    感谢您对 TI 解决方案感兴趣。  

    您提供的 COMP 波形有点连线。 由于 COMP 引脚的内部电压源仅为5V、但显示的最大值 介于12.5V~7.5V 之间。 我认为它应该是 VCC 波形、因为这个范围也接近 VCCON (典型值为12.8V)/VCCOFF (7.5V)。  

    检查原理图后、我认为这可能是由 SS CAP (C9)过大造成的。 SS 的电流源为22uA、SS 电压将限制 VCOMP 以控制 DRV 信号。  

    在本例中、C9为150nF。 输出达到目标之前的时间。 COMP 保持5V 左右。 因此、SS 时间为35mS。  

    那么、您会先尝试将 C9降低到10nF 吗?

    TI 具有类似的65W/19V EVB 设计。  SS 为0.01uF (10nF)。

    您可以参考下面的设计。  

    LM5023-2NBEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    请告诉我这是否对您有所帮助。  

    此致、  

    Wesley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 SS 电容更改为10nF、但仍会出现相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek:

    VCOMP 似乎不正确。  当 VCC 达到 VCCon 时、VCOMP 应由内部电压源拉高。 压摆率由 SS 电压决定。  

    您是否会断开 F1并将42k Ω 电阻从 COMP 连接到 GND 以模拟开环运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、仍然无法正常工作、得到相同的错误。 如果需要、我可以上传仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek:

    我下载 LM5023的 SPICE 模型和 TINA 模型。 两者都可以使用。 LM5023模型的仿真效果良好。  

    https://www.ti.com/lit/zip/snvm463

    您是否会下载该模型并检查是否再次正常工作?

    此外、请与我分享仿真文件。 我会尝试修复它。  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Wesley。。

    是的、我已经尝试了、但仍然无法正常工作。 我正在上传仿真文件、请检查。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LM5023.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek:

    我下载这个文件、似乎有一些模型我 无法顺利运行仿真 、所以我使用我们的网站模型根据您之前所附的原理图修改组件值、输出正常。 我附加了我的文件。 您可以使用它首先检查 IC 功能。 并逐个将组件放回。 这可能是一种澄清文件中存在什么问题的方法。  

    https://www.ti.com/lit/zip/slum423

     e2e.ti.com/.../LM5023_5F00_TRANS.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Wesley!