HII...
我正在设计60W、19V 输出的交流/直流转换器、但在使用 LM5023在 PSpice for TI 中进行仿真后、PWM 控制器未开启。 该怎么办? A
请回复
谢谢、此致
Abhishek Kumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Abhishek
感谢您对 TI 解决方案感兴趣。
您提供的 COMP 波形有点连线。 由于 COMP 引脚的内部电压源仅为5V、但显示的最大值 介于12.5V~7.5V 之间。 我认为它应该是 VCC 波形、因为这个范围也接近 VCCON (典型值为12.8V)/VCCOFF (7.5V)。
检查原理图后、我认为这可能是由 SS CAP (C9)过大造成的。 SS 的电流源为22uA、SS 电压将限制 VCOMP 以控制 DRV 信号。
在本例中、C9为150nF。 输出达到目标之前的时间。 COMP 保持5V 左右。 因此、SS 时间为35mS。
那么、您会先尝试将 C9降低到10nF 吗?
TI 具有类似的65W/19V EVB 设计。 SS 为0.01uF (10nF)。
您可以参考下面的设计。
请告诉我这是否对您有所帮助。
此致、
Wesley
您好、Abhishek:
我下载 LM5023的 SPICE 模型和 TINA 模型。 两者都可以使用。 LM5023模型的仿真效果良好。
https://www.ti.com/lit/zip/snvm463
您是否会下载该模型并检查是否再次正常工作?
此外、请与我分享仿真文件。 我会尝试修复它。
Wesley
HII Wesley。。
是的、我已经尝试了、但仍然无法正常工作。 我正在上传仿真文件、请检查。
谢谢
您好、Abhishek:
我下载这个文件、似乎有一些模型我 无法顺利运行仿真 、所以我使用我们的网站模型根据您之前所附的原理图修改组件值、输出正常。 我附加了我的文件。 您可以使用它首先检查 IC 功能。 并逐个将组件放回。 这可能是一种澄清文件中存在什么问题的方法。