This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:UCC29910A

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040592/ucc29910a-ucc29910a

器件型号:UCC29910A

您好!  

我想设计一个采用降压配置的 PFC 转换器。

我找到了 UCC29910A、我想知道我是否可以将其用于 400Hz 至800Hz 的输入频率范围、Vin=115VAC?  

感谢你的答复。

A+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您无法使用具有更高输入频率的 UCC29910A 的原因。  尽管如此、 它旨在在50-60Hz 线路上工作、 我不知道有人在 这个更高的频率范围内使用过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我提出这个问题的原因是、我应该满足谐波失真要求。 当我看到 UCC299910A 用户指南时、我发现输入电流与输入电压不同相、看起来不像一个纯正弦波、尤其是当电流变为零时。  

    我不知道是否有一些仿真 TI 芯片可用于具有高输入频率范围的 PFC 降压配置。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、穿越频率失真是降压 PFC 的固有问题、 当 Vout 降至低于 Vin 时会发生(请参阅数据表中的 P10和 P11)。  我不知道您的应用程序的详细信息、但您可能会发现以下应用手册很有用: https://www.ti.com/seclit/ml/slup264/slup264.pdf

    大多数客户发现、在第二级使用升压 PFC 和降压稳压以实现最大 PF 和效率更实用。  我强烈建议您搜索 TI 的参考设计数据库: https://www.ti.com/reference-designs/ 。  以下是使用 PFC 搭配使用的一个示例、LLC 具有可实现42V/6A 输出的电桥、效率高达92%、功率因数非常高: https://www.ti.com/tool/PMP5327