Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A
您好!
我想设计一个采用降压配置的 PFC 转换器。
我找到了 UCC29910A、我想知道我是否可以将其用于 400Hz 至800Hz 的输入频率范围、Vin=115VAC?
感谢你的答复。
A+
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、穿越频率失真是降压 PFC 的固有问题、 当 Vout 降至低于 Vin 时会发生(请参阅数据表中的 P10和 P11)。 我不知道您的应用程序的详细信息、但您可能会发现以下应用手册很有用: https://www.ti.com/seclit/ml/slup264/slup264.pdf
大多数客户发现、在第二级使用升压 PFC 和降压稳压以实现最大 PF 和效率更实用。 我强烈建议您搜索 TI 的参考设计数据库: https://www.ti.com/reference-designs/ 。 以下是使用 PFC 搭配使用的一个示例、LLC 具有可实现42V/6A 输出的电桥、效率高达92%、功率因数非常高: https://www.ti.com/tool/PMP5327