This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:EN/UVLO 引脚特性(输入电阻/电流消耗)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038262/lm5163-q1-en-uvlo-pin-characteristics-input-resistance-current-consumption

器件型号:LM5163-Q1

尊敬的团队:

您能告诉我 LM5163-Q1的 EN/UVLO 引脚的泄漏/输入电阻是多少? 就我所能说的而言、我在数据表中找不到相关信息。

非常感谢您的支持!

最好的雷加

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PA、

    我参考了数据表和特性报告、无法找到 EN 偏置电流与 VIN 的关系。

    我将查看产品团队是否有我未找到的任何数据。

    客户是否考虑了特定的条件、我认为典型的数字是令人满意的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢你的帮助!

    典型值会很好、谢谢!

    此致、

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PA、

    我们没有可用的特性数据。

    我将进行基准测量。

    您希望使用哪种 Vin?  

    很抱歉不能提前询问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我不知道 EN 引脚电压电平是计划的、但输入电压将是48Vtyp。

    也许您可以检查以下条件以确保满足客户的要求?

    • VIN = 48VENABLE = 5V
    • VIN = 48VENABLE = 12V
    • VIN = 48VENABLE = 48V

    非常感谢! 非常感谢您的帮助。

    此致、

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、我将为您提供数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 PA。

    I 测量值:

    • VIN = 48V 使能= 5V;3.4nA
    • VIN = 48VENABLE = 12V;2.9nA
    • VIN = 48VENABLE = 48V;2.3nA

    请注意、此测量仪器的分辨率为5nA +测量值的0.05%。 我们高于 DMM 的分辨率、该 DMM 是我们拥有的最高分辨率 DMM。 无论如何、我觉得我提供的数字应该足以让客户感到轻松。