请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5163-Q1 尊敬的团队:
您能告诉我 LM5163-Q1的 EN/UVLO 引脚的泄漏/输入电阻是多少? 就我所能说的而言、我在数据表中找不到相关信息。
非常感谢您的支持!
最好的雷加
功率放大器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 PA。
I 测量值:
请注意、此测量仪器的分辨率为5nA +测量值的0.05%。 我们高于 DMM 的分辨率、该 DMM 是我们拥有的最高分辨率 DMM。 无论如何、我觉得我提供的数字应该足以让客户感到轻松。