This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:哪一种 TPS78401QDBVRQ1封装

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039606/tps784-q1-which-one-package-of-tps78401qdbvrq1

器件型号:TPS784-Q1

大家好、

 我无法识别 TPS78401QDBVRQ1的哪种封装。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS78401QDBVRQ1是可调版本(以"01"表示)、因此5-3是正确的引脚配置。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    哪个模块是固定版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您是指按照命名规则识别固定版本、 则数据表中的表11-1显示了如何读取可订购产品。 "xx (x)"始终显示固定器件的输出电压、对于可调版本、输出电压将为"01"。

    此致、

    Nick