This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV:高温

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3406HV, LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040450/lm3406hv-heat-temp

器件型号:LM3406HV
主题中讨论的其他器件: LM3406

尊敬的

LM3406HV 接通1分钟、IC 加热至70度

 

问题如下:

LM3406HV 应用如下:

输入:60V

输出:54V 1.3A COB LED

 当 RON 电阻设置为150K 时、频率约为430K、LM3406HV 会严重升温、温度低于90度。

 当 RON 电阻设置为300K 时、频率约为300K、LM3406HV 的加热温度约为70度。

 请问、LM3406HV 能否实现60W? 应设置多大的 RON 电阻? 合适的频率设置是什么?

 如何解决此 LM3606HV 的发热温度问题?

我可以将频率设置为120kHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    降低开关频率将降低开关损耗。  您还有导通损耗。  54V 输出时、60V 输入占空比为高电平。  RDSon 为370m Ω、典型值为750m Ω、最大值。  室温下的典型传导损耗为0.37欧姆* 1.3A ^2 *占空比、将超过90%、这将超过600mW。  在较高的温度下、Rdson 将接近750m Ω。  在较高的功率级别下、需要增加 LM3406散热、部件下方的铜平面越多、并使用散热过孔将热量从部件中拉出。  降低开关频率将降低温度、但必须耗散功率。  例如、在效率为95%时、降压转换器组件将消耗3瓦功率。

    对于降低开关频率、需要进行设计计算以计算正确的电感器值以及其他组件。

    此致、