主题中讨论的其他器件: LM3406
尊敬的
LM3406HV 接通1分钟、IC 加热至70度
问题如下:
LM3406HV 应用如下:
输入:60V
输出:54V 1.3A COB LED
当 RON 电阻设置为150K 时、频率约为430K、LM3406HV 会严重升温、温度低于90度。
当 RON 电阻设置为300K 时、频率约为300K、LM3406HV 的加热温度约为70度。
请问、LM3406HV 能否实现60W? 应设置多大的 RON 电阻? 合适的频率设置是什么?
如何解决此 LM3606HV 的发热温度问题?
我可以将频率设置为120kHz 吗?