Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, LMZ34002
主题中讨论的其他器件:DAC81416、
问候社区、
我目前遇到了使用 LMZ3004作为逆变器从12V 输入生成-12V 电压的纹波问题。 它由限流器 IC 将电流限制在700mA。 12V 输出用于为 DAC81416的 VSS 电源引脚供电。
我将驱动16个输出通道、每个通道具有2k 负载(+/-10V 范围时为5mA)。 我使用具有 DIP 开关的并联负载在5mA 和25mA 之间切换某些通道、正如数据表所述、每个输出可驱动高达25mA 的电流。 我观察到的问题如下:对于 DAC 的10V 输出范围、我观察到限制器在启用多达7个开关以更改负载后有效工作。
我在我的实际设计中使用4个 DAC、上面提到的具有多达7个开关的 DAC 可切换以驱动25mA 的负载、其余的 DAC 在每个输出上以5mA 的电流驱动。 因此,总共有:
5mA 时为-9个通道=285mA
-七个开关通道,25mA =175mA,
- 4个 DAC Vdd 中每一个消耗的电源电流,根据数据表,每一个消耗的电流为25mA (总计100mA)
4个 DAC 的 VSS 电源消耗的电源电流为60mA,由于 LMZ34002的效率约为85%:约为110mA
-285 + 175 + 100 + 110 = 670mA
考虑到负载的精度、该电流量看起来类似于我的电流限制器的阈值。
但是,当我将范围切换到-10V 时,会出现以下问题:
过流故障发生在电流阈值低得多的地方、因为我只能切换3个开关、这会产生大约80mA 的差异。
此外,在 LMZ 输入上观察到的纹波大约是坏的两倍,大约为200mV pp
根据数据表的建议、我使用10uF 陶瓷低 ESR 去耦电容器、也尝试使用4.7uF、纹波保持不变。
我想知道是否有人知道我观察到的情况,如果有必要,我可以提供更多的细节:)
此致