This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:使用-10V DAC 输出范围时的负载驱动问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039274/lmz34002-load-driving-issues-using-a--10v-dac-output-range

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件:DAC81416

问候社区、  

我目前遇到了使用 LMZ3004作为逆变器从12V 输入生成-12V 电压的纹波问题。 它由限流器 IC 将电流限制在700mA。 12V 输出用于为 DAC81416的 VSS 电源引脚供电。  

我将驱动16个输出通道、每个通道具有2k 负载(+/-10V 范围时为5mA)。 我使用具有 DIP 开关的并联负载在5mA 和25mA 之间切换某些通道、正如数据表所述、每个输出可驱动高达25mA 的电流。 我观察到的问题如下:对于 DAC 的10V 输出范围、我观察到限制器在启用多达7个开关以更改负载后有效工作。  

我在我的实际设计中使用4个 DAC、上面提到的具有多达7个开关的 DAC 可切换以驱动25mA 的负载、其余的 DAC 在每个输出上以5mA 的电流驱动。 因此,总共有:  

 5mA 时为-9个通道=285mA

-七个开关通道,25mA =175mA,

- 4个 DAC Vdd 中每一个消耗的电源电流,根据数据表,每一个消耗的电流为25mA (总计100mA)

4个 DAC 的 VSS 电源消耗的电源电流为60mA,由于 LMZ34002的效率约为85%:约为110mA  

-285 + 175 + 100 + 110 = 670mA  

考虑到负载的精度、该电流量看起来类似于我的电流限制器的阈值。  

但是,当我将范围切换到-10V 时,会出现以下问题:  

过流故障发生在电流阈值低得多的地方、因为我只能切换3个开关、这会产生大约80mA 的差异。   

此外,在 LMZ 输入上观察到的纹波大约是坏的两倍,大约为200mV pp  

根据数据表的建议、我使用10uF 陶瓷低 ESR 去耦电容器、也尝试使用4.7uF、纹波保持不变。  

我想知道是否有人知道我观察到的情况,如果有必要,我可以提供更多的细节:)  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    感谢您分享系统的详细说明以及遇到的问题。

    对于 SMPS、您将具有一些纹波、并且转换器的特定模式会因开关性质而变得更糟。

    根据您指定的应用要求、我们可以确定转换器的运行以满足这些要求。

    首先、我需要将您看到的纹波可视化、并在给定的电源条件下进行确认:VIN、Vout。 输出电流、Fsw、BOM、输出纹波是合理的。

    您能否提供以下波形:VIN 电压、PH 电压和 Vout 电压?

    此外、您能否为给定的波形提供直流负载电流?

    最后、您能否提供评估中使用的原理图和 BOM?

    通过检查上述材料、我希望采取纠正措施、以减少纹波、前提是我能够识别问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、  

    感谢您的回复。 下面的第一个屏幕截图是 LMZ 的12V 输入电压、而 DAC 范围为10V。  

    第二个屏幕截图是12V 输入、而 DAC 范围为-10V。 最后、DAC 范围为-10V 时的输出电压。  

    请注意、对于下面的屏幕截图、负载大约为470mA。 Fsw 是默认值(800kHz)。 pH 电压为零伏、因为它被路由到单独的平面、而不使用。 最后、是驱动4个 DAC 的 LMZ34002的实际配置原理图。  

    同时、我将尝试添加一个输入到输出电容器、以查看其是否使纹波"更平滑"  

     

    谢谢

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我希望在星期一跟进您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    您能否确认您的测量方法? 假设您在 CCM 下运行(我假设您在报价的负载条件下至少应具有恒定频率)、我认为器件纹波应低于10mV。

    输出纹波测量有时可能非常困难。 以下是一个很好的资源(如下所示)。 我想查看具有时基的测量结果、以便可以看到周期性开关周期、并通过低电感测量进行捕获。 探头 I 通常将50欧姆电阻器与连接到 SMA 电缆的信号布线串联、并在输出电容处完成测量。

    这是资源

    www.ti.com/.../slvaf30.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的帮助、我设法解决了我的问题。 10uF 的钽电容器 ESR 似乎过高、并导致纹波。 我将其更改为低 ESR 22uF 陶瓷电容器、纹波更好、约为70mV。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好,很高兴听到 Carl 的声音

    如果您遇到任何额外的困难、请告诉我。