This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:启动和关断序列

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039582/tps51206-start-up-and-shut-down-sequence

器件型号:TPS51206

大家好、

根据数据表、 建议 使用 VDD => VLDOIN、用于上电的 VDDQSNS 和  用于 关断序列的 VLDOIN、VDDQSNS => VDD。

您能告诉我以下序列下的风险吗?  您认为器件可能会损坏吗?

(1) VLDOIN、VDDQSNS => VDD (建议的反向顺序)
(2) VDD、VLDOIN、VDDQSNS 同时加电和断电

在意外情况下、例如电源延迟较高和系统断电、它们 有时可能无法遵循此顺序。
因此、他们需要意识到这种情况下的风险。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在工作台上进行一些测量、看看我是否遇到任何问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TPS51206EVM 上、我看到以下内容:

    没有问题、虽然我应该注意到 VTT 上升的时间不是大约3ms、而是要快得多、大约为40uS。 这 确实表现为 VDDQ 上的负载瞬态。 当 VDDQ 为1.2V (VTT = 0.6V)时、下冲为100mV、过冲为40mV。

    2、 与1相同

    只要 DIMM 可以支持更快的上升时间、并且源请求 VDDQ 可以处理瞬态、就不会出现问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem-San、

    谢谢、我了解到器件不应因此类序列变化而受到损坏、并且由于快速 SR、预计的风险将像过冲一样并被理解。

    此致、

    Takashi Onawa