This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:打开毛刺脉冲

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038574/ucc27517a-turn-on-glitch

器件型号:UCC27517A
主题中讨论的其他器件:UCC27517

我使用 UCC27517作为 SN74LVC3G 缓冲器的替代产品。 根据以下波形、开关频率为5MHz、电流接近60mA。

UCC27517用作低侧来打开光发射器、如图2所示。 您能不能向我强调这种行为的可能原因。 我看不到 SN74LVC3G 的第一个峰值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的支持!

    ----

    栅极驱动器的高驱动强度以及迹线、光发射器二极管等中的寄生电感/电容可能会导致振铃  您是否能够将电阻器与驱动器的输出串联?  从1欧姆到5欧姆的电阻值可能是一个良好的开始。

    我期待您的回复!

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron、

    当我将56欧姆限流电阻器放置在光发射器的阴极上而不是阳极上时、问题就会得到解决。