请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27517A 主题中讨论的其他器件:UCC27517
我使用 UCC27517作为 SN74LVC3G 缓冲器的替代产品。 根据以下波形、开关频率为5MHz、电流接近60mA。
UCC27517用作低侧来打开光发射器、如图2所示。 您能不能向我强调这种行为的可能原因。 我看不到 SN74LVC3G 的第一个峰值


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.