主题中讨论的其他器件: TPS62933、 TPS54202、 TPS563211、 TPS562211、 TPS563201、 TPS562201、 TPS563231
我正在考虑在我的产品中使用 TPS54231。
我对 TPS54231的数据表有疑问。
在数据表的22页中,有有关0.01A 至2A 范围内“效率”的信息。
但信息不小于0.01A。
您能否提供 mA 范围的效率信息? (图与底部类似)
我需要这些信息来设计我的产品。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在考虑在我的产品中使用 TPS54231。
我对 TPS54231的数据表有疑问。
在数据表的22页中,有有关0.01A 至2A 范围内“效率”的信息。
但信息不小于0.01A。
您能否提供 mA 范围的效率信息? (图与底部类似)
我需要这些信息来设计我的产品。

感谢您的回答。
当负载< 10mA 时、效率将非常低。
=>我确认 了应用报告 "SLUA928A"
第14页上有 mA 标度的"效率信息"。
我确定我应该参考该数据。
对吗?

您的应用是什么? VIN=? Vout=?最小负载=?
=> Vin=5V/Vout=3.8V/最小负载=2.2mA (在省电模式下)
您在最小负载下的规格是什么?
=> 12V 系统输入线路的最小负载小于1.5mA
为什么选择 TPS54231?
=> 输出最大电流大于2A。 /泄漏电流很小。 零件的交货周期 很短。 /高效率
您也许可以考虑选择同步降压:TPS54202、TPS62933、它具有更高的效率。
=> 我确认了。 TPS54202的交货周期太长。TPS62933的交货周期不确定。
您是否了解 TPS62933的交货周期信息?
您好!
如果 Vin=5V、TPS54231过大、因为它是28V 降压。
您是否使用17V 电平降压? 这里有许多选项:
TPS563211/TPS562211:18V 2/3A 降压转换器
TPS563201/2:17V 3A 降压
TPS562201/2: 17V 2A 降压转换器
TPS563231: 17V 3A 降压转换器
如果您需要小于0.1mA 的 eff 数据、您还可以使用 webench 工具进行检查。
BRS、
年轻