This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:"mA"范围内的效率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54231, TPS62933, TPS54202, TPS563211, TPS562211, TPS563201, TPS562201, TPS563231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039499/tps54231-efficiency-at-ma-range

器件型号:TPS54231
主题中讨论的其他器件: TPS62933TPS54202TPS563211TPS562211TPS563201TPS562201TPS563231


我正在考虑在我的产品中使用 TPS54231。
我对 TPS54231的数据表有疑问。
在数据表的22页中,有有关0.01A 至2A 范围内“效率”的信息。
但信息不小于0.01A。
您能否提供 mA 范围的效率信息? (图与底部类似)
我需要这些信息来设计我的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    当负载< 10mA 时、效率将非常低。  

    您的应用是什么? VIN=? Vout=?最小负载=?  

    您在最小负载下的规格是什么?  

    为什么选择 TPS54231?  

    您也许可以考虑选择同步降压:TPS54202、TPS62933、它具有更高的效率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    当负载< 10mA 时、效率将非常低。  
    =>我确认 了应用报告 "SLUA928A"
        第14页上有 mA 标度的"效率信息"。
       我确定我应该参考该数据。
       对吗?

       

     

    您的应用是什么? VIN=? Vout=?最小负载=?  
    => Vin=5V/Vout=3.8V/最小负载=2.2mA (在省电模式下)

    您在最小负载下的规格是什么?  
    => 12V 系统输入线路的最小负载小于1.5mA

    为什么选择 TPS54231?  
    => 输出最大电流大于2A。 /泄漏电流很小。 零件的交货周期 很短。 /高效率

    您也许可以考虑选择同步降压:TPS54202、TPS62933、它具有更高的效率。  

    => 我确认了。 TPS54202的交货周期太长。TPS62933的交货周期不确定。

       您是否了解 TPS62933的交货周期信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 Vin=5V、TPS54231过大、因为它是28V 降压。

    您是否使用17V 电平降压? 这里有许多选项:

    TPS563211/TPS562211:18V 2/3A 降压转换器

    TPS563201/2:17V 3A 降压

    TPS562201/2: 17V 2A 降压转换器

    TPS563231: 17V 3A 降压转换器

    如果您需要小于0.1mA 的 eff 数据、您还可以使用 webench 工具进行检查。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    I 可接受的17V 电平。
    我会考虑这些。

    大约0.1mA 的 eff 数据、我肯定需要它。
    尽管我检查了 webench 工具的轮廓、但我不知道如何使用它。
    您能告诉我如何仿真0.1mA eff 数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以 TPS563/22111为例,

    只需按如下方式输入负载电流,您就可以在“系统”信息中获取 eff 数据  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。
    我了解如何使用工具。