请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5180
基于 LM5180的反激式电路。 将36V 转换 为+/-150V。变压器为750311692 (Midcom)。 电路使用在线工具设计、但控制器不断发泡。 使用两个串联初级的变压器有助于构建正常工作的原型、但可靠性仍然不足。 应用于 此说明的电路。 请建议使用 36V IN 和150V OUT 的有效反激式电路。 该转换器旨在用作 VICOR 功能强大的转换器的启动。