This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:LM5180

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039051/lm5180-q1-lm5180

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180

基于 LM5180的反激式电路。 将36V 转换 为+/-150V。变压器为750311692 (Midcom)。 电路使用在线工具设计、但控制器不断发泡。  使用两个串联初级的变压器有助于构建正常工作的原型、但可靠性仍然不足。  应用于  此说明的电路。 请建议使用 36V IN 和150V OUT 的有效反激式电路。 该转换器旨在用作 VICOR 功能强大的转换器的启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jordan、我将审查您的设计。

    您是否有任何故障波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不是。 转换器使我的缺勤情况爆炸。 请评论是否有改进之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解、约旦。

     我希望在星期一跟进您的回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jordan、

    变压器饱和电流似乎为1A。

    峰值初级电流限值较低。 此外、我建议并联变压器、在 SW 上实施 DZ 钳位、以确保开关上不会出现较大的泄漏电感电压尖峰的电气过载。

    高 MAG 电感也可能会影响稳定性。 从稳定性的角度来看、Prellel 主要配置线可能更好。