主题中讨论的其他器件:BQ25570、
尊敬的团队:
现在、使用 BQ25792 IC 的客户遇到了一些问题、如下所示:
1.电池未连接时,OCP 将如图所示。
2.如果未连接电池,如何使 IC 不是 OCP?
3.无法使用20V PD 适配器为前端充电,如果使用笔记本电脑的5V 电源充电,原因是什么?
您能指导我们如何解决这些问题吗?
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
现在、使用 BQ25792 IC 的客户遇到了一些问题、如下所示:
1.电池未连接时,OCP 将如图所示。
2.如果未连接电池,如何使 IC 不是 OCP?
3.无法使用20V PD 适配器为前端充电,如果使用笔记本电脑的5V 电源充电,原因是什么?
您能指导我们如何解决这些问题吗?
非常感谢、
Jimmy
尊敬的 Jeff:
感谢您的大力支持!

VBAT 和 Ibat

2.我有一个没有电池的电源箱,但它似乎无法正常工作

Y:VBUS G:VSYS

|
Y:VBUS G:VBAT |


非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
对于安装了电池但未充电的1、我需要查看状态和故障寄存器 REG0x1B-0x27。
对于2个未安装电池且 TS 功能被禁用的情况(尽管电路板上有 TS 电阻器)、我怀疑这是 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023437/faq-bq25792-why-does-the-sys-output-of-the-evaluation-module-evm-collapse-when-no-battery-or-battery-simulator-is-attached-to-the-bat-pins 上的说明。 但是、电路板上似乎有 TS 电阻器。 如果 STATUS/FAULT 寄存器报告 BATOVP 和/或 SYSOVP、则以上就是问题所在。
关于/QON 未退出运输模式、我看到在运输 FET 的栅极有一个标为 SH_EN 的节点。 SDRV 引脚无法为电阻负载提供低于100兆欧姆的电流、也就是说、它无法驱动任何电阻负载。 此外、为了使 SDRV 能够在未施加 VBUS 时导通、V (BAT)必须高于 VBAT_UVLOZ (根据以下数据表):

此致、
Jeff
你好、Jimmy、
BQ25570上的 VBAT_OV 电阻器将 VBAT_OV 设置为4.7V、因此 VSTOR=VBAT 将尝试调节到该电压、该电压对于4.2V 锂离子电池而言过高。 只需确认一下、BQ25570 VIN_DC 从未发现电压高于4.7V、正确、因为它只是一个升压充电器、如果 VIN_DC>VBAT_OV、只会将输入电压传递给 VSTOR。
关于 BQ25792、如果在5V 但不是20V 时充电、则问题与 TS 引脚无关。 当 VBUS=20V 时、状态和故障寄存器 REG0x1B-0x27报告什么? 它们将告诉您充电器为什么不充电。
此致、
Jeff