This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792的 OCP 问题

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036802/bq25792-ocp-issue-of-bq25792

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25570

尊敬的团队:

现在、使用 BQ25792 IC 的客户遇到了一些问题、如下所示:
1.电池未连接时,OCP 将如图所示。 
 2.如果未连接电池,
如何使 IC 不是 OCP?

3.无法使用20V PD 适配器为前端充电,如果使用笔记本电脑的5V 电源充电,原因是什么?
您能指导我们如何解决这些问题吗?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我需要更多的解释。  测试设置是在 VBUS 上为20V 还是5V?  充电器寄存器设置是什么、尤其是 IINDPM?  所需的 SYS 负载电流是多少?  您能否提供状态和故障寄存器?  

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的大力支持!

    1. 电源为20V 时、电池无法正常充电(USB PD 适配器)

    VBAT 和 Ibat

    2.我有一个没有电池的电源箱,但它似乎无法正常工作   

    Y:VBUS G:VSYS

    Y:VBUS G:VBAT

    1. 电池 设置为1S、配置从 TI.web 站点下载并存储到 EEPROM 中
    2. VSYS 需要支持10W
    3. 为什么 QON 拉低无法离开运输模式...?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    对于安装了电池但未充电的1、我需要查看状态和故障寄存器 REG0x1B-0x27。

    对于2个未安装电池且 TS 功能被禁用的情况(尽管电路板上有 TS 电阻器)、我怀疑这是 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023437/faq-bq25792-why-does-the-sys-output-of-the-evaluation-module-evm-collapse-when-no-battery-or-battery-simulator-is-attached-to-the-bat-pins 上的说明。  但是、电路板上似乎有 TS 电阻器。  如果 STATUS/FAULT 寄存器报告 BATOVP 和/或 SYSOVP、则以上就是问题所在。   

    关于/QON 未退出运输模式、我看到在运输 FET 的栅极有一个标为 SH_EN 的节点。  SDRV 引脚无法为电阻负载提供低于100兆欧姆的电流、也就是说、它无法驱动任何电阻负载。  此外、为了使 SDRV 能够在未施加 VBUS 时导通、V (BAT)必须高于 VBAT_UVLOZ (根据以下数据表):

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的大力支持!! )

    未连接电池时、红色箭头所指的位置为4.5V。 为什么它与规格不同?

    
    

    前端无法使用20V PD 适配器充电、但可以使用笔记本电脑的5V 充电、高电压(20V)充电的原因是什么?此 TS 可能具有30K?
    您能指导我们如何解决这些问题吗?
    非常感谢、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    BQ25570上的 VBAT_OV 电阻器将 VBAT_OV 设置为4.7V、因此 VSTOR=VBAT 将尝试调节到该电压、该电压对于4.2V 锂离子电池而言过高。  只需确认一下、BQ25570 VIN_DC 从未发现电压高于4.7V、正确、因为它只是一个升压充电器、如果 VIN_DC>VBAT_OV、只会将输入电压传递给 VSTOR。

    关于 BQ25792、如果在5V 但不是20V 时充电、则问题与 TS 引脚无关。   当 VBUS=20V 时、状态和故障寄存器 REG0x1B-0x27报告什么?  它们将告诉您充电器为什么不充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jeff、

    我们非常感谢您的大力支持!

    当电池未连接时、电压为4.5V (红色箭头所指的位置)、 我是否可以通过 HW 方法更改为5V? (BQ25570)

    另一个问题是,当没有阳光时,是否会全部关闭? 客户担心会出现静态泄漏 电流问题。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、您可以将 BAT_OV 电阻器更改为设置 VSTOR=VBAT=5V、这样会在连接时对4.2V 锂离子电池进行过压。  当没有阳光时、VSTOR 会吸收 Iq、如下所示:

    此致、

    Jeff