This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:BQ24735无法充电

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036516/bq24735-bq24735-can-not-charge

器件型号:BQ24735

你(们)好  

客户使用 BQ24735进行设计。  仅连接适配器(直流19V6A)时、ACDET 测量2.8V、系统可通电。

连接锂电池(3节串联电池)后、前6节电池会进行预充电、充电电流设置为256mA。 此时、充电电路正常。

当进入正常充电并且充电电流为3A 时、ACFET 和 RBFET 将打开和关闭。  

请参阅随附的 ACDET  波形和原理图。

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否 将 系统输出与系统其余部分隔离并重复相同的测试?

    取出这些。

    请 至少显示以下信息:

    VBUS、IBUS、ACDET、IBAT

    VBUS、IBUS、ACDET、VBAT

    VBUS、IBUS、ACDET、ACOK

    4.寄存器设置。

    我建议仔细检查输入侧。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:  

    我从你们那里听说过这件事,我认为问题已经解决了,已经有一段时间了。

    如有必要、请随时与我们联系并开始新的主题。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”