This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:在负载条件下不启动

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037966/tps61235p-does-not-start-up-under-load

器件型号:TPS61235P

大家好。 我希望其他人能够提供一些比我在 TPS61235P 方面拥有更多经验的见解。 我的设计是一个简单的概念:采用3400mAh 锂离子电池并将其电压升至5.1V、以便能够驱动彩色64x64 LED 显示屏。

前面的免责声明:我从未进行过升压稳压器设计、因此我采用了数据表第1页的"TPS61235P 典型应用"并从该页开始。

以下是我在设计中使用的电路原理图:

注:

1) 1) L2是 DNP

2) L1是 Taiyo Yuden NRS8040T1R4NJGJV。 其电感值为 1.4uH;数据表将最大电感值指定为1.3uH。 其直流电流额定值为7A、饱和电流为11A、直流最大电阻为9.1 Mohms。

3) 3) Vin 电容为22uF  X5R MLCC、 工作电压为6.3VDC

4) 4)输出电容与输入电容的类型相同。

5) 5)我目前通过零欧姆电阻 R9将 AGND 和 GND 单点连接在一起。 在重新设计中、我将去掉电阻器并用一条小线迹替换它。

下面、我展示了我在2层电路板上的布局:

我看到的内容:

在空载条件下、我获得预期的5.1V 输出。 但是、当我使用输出端尝试为 LED 显示屏供电(启动时仅需要350mA)时、 TPS61235初 始化的输出从5.1V 降至0V、然后以大约每秒1个周期的速率恢复到5.1V。 负载似乎会触发过载电路、然后 在 TPS61235P 复位后、它会再次尝试(并失败)。

如果您能为我提供任何帮助、我们将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@

    我刚从假期回来。 将在本周结束时回复您。 谢谢1.

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 @

    请查看下面的输入内容。 如有任何问题、敬请告知。 谢谢!

    您是否尝试使用1uH 电感器? TPS61235P 针对1uH 电感进行了优化、其他电感可能会导致控制环路不稳定;

    2.您是否在输出失败时测量了输入电压? 可能是您在拉载时输入失败。 输出端仅为350mA 的负载不可能触发 OCL;

    请在第2层上制作完整的 GND 层。 AGND 至 PGND 连接与 CIN 至 PGND 环路重叠。 由于开关电流在 Cin 到 PGND 环路 AGND 内、相关模拟电路可能会受到开关噪声的干扰;

    使用完整的 GND 层后、在 Cin 和 Cout GND 焊盘附近使用一些小通孔;

    请扩展电感器和 SW 之间的连接。 您可以通过剪切 GND 多边形的一部分来执行此操作。

    6.修订版式后,您可以与更新的版本共享我,以便我可以进行双重检查。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wenhao。 我已按照您的建议进行了更改。 请参阅下面的修订版布局。


    我不理解您对添加过孔的含义:

    [引用 userid="368649" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037966/tps61235p-does-not-start-up-under-load/3839408 #3839408"] 4.使用完整的 GND 层后,在 Cin 和 Cout GND 焊盘附近使用一些小通孔;[/quot]

    您能不能用不同的方式解释一下? 过孔的用途是什么?

    明天我将有3种类型的1uH 电感器在我的电流布局中进行测试。 我希望这些将有所帮助。

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 @

    您应至少添加一层作为整个 GND 层。 这是我在下面的意思。 使用过孔可帮助电容器传导电流并通过内部 GND 层散热。

    请在第2层上制作完整的 GND 层。 AGND 至 PGND 连接与 CIN 至 PGND 环路重叠。 由于开关电流在 Cin 到 PGND 环路 AGND 内、相关模拟电路可能会受到开关噪声的干扰;

    如果您可以查看 PGND 引脚和 C3、AGND 引脚与 PGND 引脚之间的连接、您会发现它们是重叠的。 这种技术是不好的、会像我前面所说的那样向模拟电路引入开关噪声。 GND 层是一种很好的技术、强烈建议解决此问题。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 @

    是否有更新? 如果没有其他问题、我将暂时关闭此主题、如果您有更多问题、欢迎您在 E2E 上创建另一个新主题。 谢谢!

    -文豪