大家好。 我希望其他人能够提供一些比我在 TPS61235P 方面拥有更多经验的见解。 我的设计是一个简单的概念:采用3400mAh 锂离子电池并将其电压升至5.1V、以便能够驱动彩色64x64 LED 显示屏。
前面的免责声明:我从未进行过升压稳压器设计、因此我采用了数据表第1页的"TPS61235P 典型应用"并从该页开始。
以下是我在设计中使用的电路原理图:

注:
1) 1) L2是 DNP
2) L1是 Taiyo Yuden NRS8040T1R4NJGJV。 其电感值为 1.4uH;数据表将最大电感值指定为1.3uH。 其直流电流额定值为7A、饱和电流为11A、直流最大电阻为9.1 Mohms。
3) 3) Vin 电容为22uF X5R MLCC、 工作电压为6.3VDC
4) 4)输出电容与输入电容的类型相同。
5) 5)我目前通过零欧姆电阻 R9将 AGND 和 GND 单点连接在一起。 在重新设计中、我将去掉电阻器并用一条小线迹替换它。
下面、我展示了我在2层电路板上的布局:

我看到的内容:
在空载条件下、我获得预期的5.1V 输出。 但是、当我使用输出端尝试为 LED 显示屏供电(启动时仅需要350mA)时、 TPS61235初 始化的输出从5.1V 降至0V、然后以大约每秒1个周期的速率恢复到5.1V。 负载似乎会触发过载电路、然后 在 TPS61235P 复位后、它会再次尝试(并失败)。
如果您能为我提供任何帮助、我们将不胜感激。 谢谢!