Other Parts Discussed in Thread: TPS22975
大家好、
根据数据表、建议遵循输入电容与输出电容的比例、但我的客户希望尽可能靠近 CPU 侧(TPS22975的输出侧)放置大量电容、以便最大限度地降低负载瞬态引起的电压噪声。 目前、他们的设计与 TPS22975的输出侧具有88uF 的电容、输入端的电容也几乎相同、现在比例为1:1。
"建议输入电容比输出电容(CL)高大约10倍,以避免过大的压降。"
我无法理解在哪里会出现过大的压降、而不会保持这一建议的电容比例、因此您能否添加更多详细信息?
我只是想应该需要更多的输出电容来防止 TPS22975负载上的压降、但数据表中说、输入电容很重要。 这对我来说毫无意义。
如果您可以共享任何描述该内容的应用手册、那将非常好。
此致、
Takashi Onawa