This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:VRAMP 未在待机模式下切换

Guru**** 2540110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038993/lm5170-vramp-not-switching-in-standby-mode

器件型号:LM5170

我在三相系统中有两个 LM5170、它在10VCC 上运行、输入电压为48V。 我的测试程序如下:

  1. 上电、将 UVLO 设置为< 1.25。
  2. 测试 VINx 为0V。
  3. 将 UVLO 提升至3V。
  4. 测试 VINx 为48V、测试 VRAMP 为开关。

此时会发生几件事情之一。 芯片成功地开始切换 VRAMP、产生0~5V 三角波;芯片将 VRAMP 接地(我假设电容放电 FET 保持接通、将 VRAMP 接地);或者芯片将 VRAMP 锁定在16V (我假设存在齐纳电压钳位二极管以防止过压损坏)。

我禁用了用于外部栅极驱动器的故障检测功能、nFAULT 会升高至5V、从而告诉我芯片已达到待机状态。 这对两个芯片都是如此。 我在一个或另一个点测量了所有3个通道的正确开关行为、但无法始终如一地重现该结果。 有时、UVLO 循环低电平和恢复高电平会恢复 VRAMP 切换、但并非总是如此。

似乎没有太多事情我会做错,但我被骗了。 是否有人知道会导致这种情况的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 LM5170。 如果回收 UVLO 可能会有所帮助、那么您可能已经以某种方式触发了 nFAULT。  为避免此类问题、请短接两个 EVM 上 J3的两个引脚、然后重新运行测试。  请告诉我这是否解决了问题。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    实际上、我在自己的设计中使用了两个 LM5170。 我在 SYNCOUT 和 AGND 之间确实有一个10k 电阻器、用于禁用故障检测。 问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    请分享您的原理图。  请确保所有组件和连接均准确无误。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    当然。 我会通过电子邮件将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    让我们通过电子邮件继续讨论。

    我们现在将保持此主题处于打开状态、如果您没有疑问、请不要在此处回复。 只要您表示感谢或表示某种确认、就会不必要地触发计时器、要求我们在24 小时内作出响应。  但是、如果您有疑问、请随时在此处发布。

    谢谢、

    Youhao