Other Parts Discussed in Thread: LM5170
我在三相系统中有两个 LM5170、它在10VCC 上运行、输入电压为48V。 我的测试程序如下:
- 上电、将 UVLO 设置为< 1.25。
- 测试 VINx 为0V。
- 将 UVLO 提升至3V。
- 测试 VINx 为48V、测试 VRAMP 为开关。
此时会发生几件事情之一。 芯片成功地开始切换 VRAMP、产生0~5V 三角波;芯片将 VRAMP 接地(我假设电容放电 FET 保持接通、将 VRAMP 接地);或者芯片将 VRAMP 锁定在16V (我假设存在齐纳电压钳位二极管以防止过压损坏)。
我禁用了用于外部栅极驱动器的故障检测功能、nFAULT 会升高至5V、从而告诉我芯片已达到待机状态。 这对两个芯片都是如此。 我在一个或另一个点测量了所有3个通道的正确开关行为、但无法始终如一地重现该结果。 有时、UVLO 循环低电平和恢复高电平会恢复 VRAMP 切换、但并非总是如此。
似乎没有太多事情我会做错,但我被骗了。 是否有人知道会导致这种情况的原因?