This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:GPC 工具、有关数据收集的问题

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038486/bq27520-g4-gpc-tool-question-regarding-data-collection

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ25898

您好!

我已经在电池上运行了放松/放电/放松循环、提交了数据并获得了 TI 的回复。  但是、当我运行测试时、我没有连续执行此操作。 我先做了放松循环、做了一些其他工作、然后我离开放电/放松循环、在回家的时候在办公室过夜完成。 然后、我采用了放电/放松日志文件、只需将粘贴的行复制到第一个文件的末尾。 数据处理似乎已经顺利、但是误差为7%。 我想知道这是因为我的电池需要 TI 进行配置、还是因为我没有连续执行测试?

请注意、当我开始第二次测试时、"采样"会上升到213、然后再次从1开始。 这很重要吗?

e2e.ti.com/.../1321.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    我看了记录的数据、您能共享发送到 GPCCHEM 工具的软件包吗? 您的电流放电看起来不是恒定电流、瞬时电流和平均电流之间也存在差异、但我不确定这是否来自您提到的对数拼接。  

    7%对于匹配来说太高、我们通常希望看到3%或更低。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请找到所附的压缩软件包。 我要将定制板插入恒定直流负载-当电池开始充满或耗尽时、电流似乎会下降-我假设这是电量监测计的一些属性? 或者可能是我的 bq25898。

     e2e.ti.com/.../chemtest.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    我不确定电流为何在放电末期发生变化、如果系统输出通过充电器的 SYS 且 VBUS 未通电、则电流应完全取决于电池特性和直流负载。

    我会再次尝试使用恒定电流放电、我相信接近终点的电流变化会使工具难以将电压与 DOD 相关联。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我将深入研究并重试、谢谢。