主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQ25898
您好!
我已经在电池上运行了放松/放电/放松循环、提交了数据并获得了 TI 的回复。 但是、当我运行测试时、我没有连续执行此操作。 我先做了放松循环、做了一些其他工作、然后我离开放电/放松循环、在回家的时候在办公室过夜完成。 然后、我采用了放电/放松日志文件、只需将粘贴的行复制到第一个文件的末尾。 数据处理似乎已经顺利、但是误差为7%。 我想知道这是因为我的电池需要 TI 进行配置、还是因为我没有连续执行测试?
请注意、当我开始第二次测试时、"采样"会上升到213、然后再次从1开始。 这很重要吗?