This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22946:Ultra Librarian 封装与数据表封装

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038960/tps22946-ultra-librarian-footprint-vs-datasheet-footprint

器件型号:TPS22946

您好!  

与 Ultra Librarian 站点提供的 TPS22946负载开关相比、我对数据表中显示的 TPS22946负载开关的封装有疑问。

在 TPS22946的数据表中、建议的焊盘直径为0.225mm、但在 Ultra Librarian 封装中、建议的焊盘直径为0.305mm。

应使用什么焊盘尺寸、您是否需要添加阻焊层扩展?

或者 Ultra Librarian 中的封装是否可以按原样使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    请详细说明 如何在超级图书管理员中将衬垫直径设置为0.305mm。

    我使用 Altium 模型来测量金属引线中心之间的距离、并创建 了此图:

    如果我缺少一些东西、请告诉我。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、  

    感谢您的观看。  我代表一位客户提出要求(抱歉不在前面说明)、因此我不确定他们如何测量焊盘直径为.305mm。  根据上面的图表、它们可能是从阻焊层开孔而不是焊盘本身测量的。

    我将与他们联系、并告诉您是否还有其他问题。

    谢谢!