This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:电源正常/复位电路运行

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037172/tps7a26-power-good-reset-circuit-operation

器件型号:TPS7A26

客户对 TPS7A26电源/复位电路性能有问题。   

数据表显示、当 Vout 超过目标 Vout 电压的93%时、PG 悬空至上拉电压、而当 Vout 降至目标 Vout 电压的90%以下时、PG 使用漏极开路拉低。  是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    请参见下面的图像(从 DigiKey 获取)。 当输出高于目标值的93%时、PG 引脚被驱动为高阻抗(即 FET 被关闭)。 在这种情况下、流过的电流非常小(仅漏源泄漏电流)、因此 R 两端的压降非常小、PG 引脚会看到 VCC 电压。 当输出降至其目标值的90%以下时、FET 导通、电流流动、从 R 上的 VCC 下降大部分电压、从而使 PG 引脚电压接近0V (通常为~0.4V 或更低)。  

    您能否分享更多有关客户应用的详细信息?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nick 的回复。  

    Carl