Other Parts Discussed in Thread: BQ25910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25910 尊敬的 TI 团队:
在 BQ25910数据表的第20页中、它显示"可通过100 Ω 电阻器实现与电池的开尔文连接"。
是否需要100Ω Ω 电阻器? 为什么?
谢谢!
BR
十一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.