This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25910:BATP/BATN:可通过100 Ω 电阻器实现与电池的开尔文连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038449/bq25910-batp-batn-the-kelvin-connections-to-the-battery-can-be-made-via-a-100--resistor

器件型号:BQ25910

尊敬的 TI 团队:

在 BQ25910数据表的第20页中、它显示"可通过100 Ω 电阻器实现与电池的开尔文连接"。

是否需要100Ω Ω 电阻器? 为什么?

谢谢!

BR

十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eleven:

    最好使用该100Ω Ω 电阻器、因为它可以在 BATP/BATN 引脚上保护电池免受短路问题的影响。  

    此致、

    志勇   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyong:

    为什么100欧姆电阻器可以保护电池免受短路问题的影响?

    请提供帮助!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十一、

    我们可以参考下图以更好地讨论保护。  

    如果 BATP 和 Bata 引脚之间发生短路问题(如上图所示)、 这些100 Ω 电阻器可以防止电池放电电流过大。  

    因此、它可以保护电池免受短路问题的影响。