This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:几毫秒后输出断开

Guru**** 2528450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037930/bq51013b-output-disconnects-after-few-milliseconds

器件型号:BQ51013B

尊敬的所有人:

我按照数据表和设计指南中的建议、使用 BQ51013B 设计了定制板。

请参阅定制设计的原理图、如下所示

我们使用的线圈是 Wurth elektronik 产品 ID 760308201 https://www.mouser.it/datasheet/2/445/760308201-1724219.pdf

所发生的情况是、输出开启几毫秒(约40ms)、然后定期关闭、即使没有连接负载也是如此。

我将发布一张图片、展示当我们将接收器线圈放置在基座上时、RECT 和 OUT 引脚会发生什么情况。

基本充电器已通过Adafruit 的商用产品"通用 Qi 无线接收器"进行测试、该产品使用相同的 IC、工作正常。

请帮我找出问题所在。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfiero、

    您能不能重新上传照片。 请确保您正在使用"插入"->"图像/媒体/文件"方法、而不是复制和粘贴。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我使用了"插入"方法、我在帖子中看到了照片。 在其他国家/地区、URL 可能存在问题。

    无论如何、感谢您的观看、我将重新发布照片。

    这是原理图:

    这是 RECT (蓝色迹线)和 OUT (cyano 迹线)引脚处的探头图片。

    如果图片仍然不可见、以下是 drompox 链接:

    原理图: 原理图

    探头: 探头

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alfiero、

    看起来就像在我的结尾、我现在看到了一切。 如果您看到设备每40秒 ping 一次、但随后关闭。 您的输出端是否有负载?  

    有关入门的一些提示、请参阅此常见问题解答主题: (+)[常见问题解答]无线电源 RX 启动故障排除-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的快速回复。 是的、它询问大约2.8秒、然后输出在几毫秒内变为5V 并突然关闭。 目前、系统未连接负载(我已断开将 IC 输出端连接到系统的二极管 D8)、在这种情况下、情况是相同的、但即使是负载、情况也是相同的。

    我还从 RECT 断开 R12与 FOD 的连接、行为相同。

    此外、我还连接了一个更大的线圈、以增加匹配面积。 这时 Ping 时间会缩短、但输出会像以前一样打开和突然关闭。

    电路非常简单、以至于我看不到任何其他解决方案... 我还测试了我们制作的其他板、但没有任何变化。  
    我将仔细阅读您发送的故障排除常见问题解答、同时、如果您有任何其他想法、我们将不胜感激!

    此致、

    Alfiero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfiero、

    需要检查的是 EPT 数据包。 它正在打开但立即关闭、这一事实很可能指向正在发送的 EPT。 我不希望它会对您的原理图产生任何问题、因为它会打开。 您可以尝试增加 COMM1和 COMM2电容器、因为这可能是电源传输问题。  

    此致、

    Anthony Pham