This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22679:负载压降

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035926/lm22679-voltage-drops-with-load

器件型号:LM22679

大家好、

我已经获得一些原型板来调试使用 LM22679-ADJ 器件在9V 至19V 输入范围内生成5V、4A 最大输出的器件。  这是我们第一次使用此电路。  在给定负载下、输出稳定、但输出电压会随着负载增大而降低[100mA 负载下为5V 输出、4A 负载下为4.3V、6A 负载下输出振荡]。  我承认我对这种事情没有太多的经验。  当设计人员离开公司时、我没有他的任何设计说明、我通过 WEBENCH 运行了设计参数、生成的组件值与使用的组件值相匹配。

查看布局、电流环路可能会更小、因此我尝试添加第二个输出电容器、使接地连接更靠近二极管、但这没有帮助。  反馈电压干净、我很不明白为什么电路不进行调节。  

原理图:

我们非常感谢您的指导。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Petersen:

    1.您是否可以使用100mA、4A 和6A 连接 PIN1 (SW)的波形? 需要使用波形进行进一步判断

    2.can 您共享 PCB 布局

    如果您展示的原理图是输入侧的所有输入电容、请添加电容为100uF 的电容。 同时、您还可以再添加一个100uF 输出电容器以查看任何改进。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 的回应。

    在输入和输出端添加了额外的100uF 电解电容器。  未注意到任何改进。

    布局不是最佳。  电容器放置位置不好、元件连接应该是实心的。

    必须对这些板进行足够的修补、以使它们现在可以正常工作。  无法修复一两个月的布局。   

    布局:

    VIN 来自背面、通过引脚2处的12个过孔进入 LM22679。  输出电容器接地引线与二极管接地引线的距离为25mm。 连接通过接地平面(未显示)。  

    100mA 负载下的开关电压(12V 输入):

    4A 负载时的开关电压(12V 输入):

    6A 负载下的开关电压(12V 输入)[输出电流会振荡、噪声较大]:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我能知道您在哪里添加输入电容器吗?  最好靠近 C69。

    一个可能的原因是 R85 GND 连接到 C69 GND、您是否可以尝试 swickh 180deg C 并连接到芯片的 GND?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 C69距离输入引脚(引脚2)的电流路径如此之远、因此我在 LM22679顶部放置了新的100uF 电解电容、正极引线焊接到引脚2上、接地连接在引脚4上。

    [引用 userid="308705" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035926/lm22679-voltage-drops-with-load/3832179 #3832179"]一个可能的原因是 R85 GND 连接到 C69 GND、您是否可以尝试开关180deg C 并连接到芯片的 GND?

    我不确定我是否理解此请求。  您是否要求我断开 C69与其接地层的连接、并将接地连接线连接到 LM226's 接地端的引脚4?  请澄清。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、没错  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我从其接地连接上断开 C69、然后使用20 AWG 导线将两个输出电容器直接连接到 LM22679引脚4引线。  很抱歉、没有明显的改进。  在100mA 至4A 输出范围内、VOUT 仍从5V 降至4.5V。   

    我想尝试对电感器进行降额、添加一个导线环路、然后获取流经电感器的电流的示波器截图。 这是否是一项值得进行的工作?  或者、我应该看看其他东西吗?  我仍然无法理解导致此类行为的机制。  我理解响应缓慢。  但这不是环路响应。  我们非常感谢您对所需内容的任何想法。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您能不能尝试用肖特基型功率二极管替代 D33,我检查 了 SBR20M150D1Q,它是超级屏障。  

    数据表中的以下内容:  

    所有 LM22679应用都需要肖特基型功率二极管。 不建议使用超快二极管、因为反向恢复电流瞬变可能会损坏 IC

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须订购一些器件才能尝试。 请将此问题保留为打开状态。  我将在他们到达大约十天后报告。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您也可以应用 EVM 板、并将 EVM 板二极管移到您的板上。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将二极管替换为200V 15A 肖特基二极管(IXYS DSA15IM200UC-TRL)。  没有改善。   

    我最终将输出电压升高到5.44V、在满载(4A)时降至5V。  这对现在来说已经足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢你。